结果:找到"USB HID CDC",相关内容113条
- USB的配件有哪些?具体怎么用的?
- USB除了连接器和散装线材外,作为一种线缆,它有许多的配件。本文将围绕USB的不同配件及其应用进行解析,方便在选择时,找到合适的组件带来更好的使用体验。USBA型连接器镀金触点镀层可通过重复的配合循环提供可靠的连接,UL94V-0额定连接器绝缘体和防护罩材料满足可燃性要求。USBA型连接器后壳,黑,低烟无卤UL94V-0阻燃级连接器绝缘材料和后壳材料满足阻燃要求,有白色和B型可选。USB现场端接连接器,A型母头现场终端连接器为USB应用提供了一种简单、方便的方法来进行现场端接。连接器的所有4个针脚和接地端均配有独立的连接点。带安装螺钉的接线端子设计无需使用专用工具即可提供可靠的电气连接。清晰...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB配件 USB 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2024-02-09 10:48:00
- 比较特别的usb接口母头,想问下有人见过吗
- 这是一台在松下的加固笔记本上拆下来的,U口是有问题,想更换一下,但是在线上线下看了很多门店,都没有找到这个U口,大家如果有了解的话麻烦回复下我,最好有链接之类的
- 所属专栏: 技术交流 标签: usb接口 usb母头 发帖人:Hongtown彦祖 发帖时间:2023-06-02 09:36:00
- 国产USB转串口/UART芯片GP232RL对比进口USB转串口FT232RL分享更换
- 最近有很多朋友在反应开发的时候USB转串口的FT232RL这款芯片烧坏了,而且芯片又很贵什么的。重新买一个USB转串口又那么贵,而且这东西还是开发中最常用的东西。坏了不买又很不方便。接下来我就来分享一款国产的,价格非常便宜,而且就算你之前是用进口的也可以拿这个国产的GP232RL去替换。下面是这颗GP232RL的资料:GP232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化它增加了两...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: USB 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2023-01-10 17:31:00
- CH340是USB总线的转接芯片实现USB转串口、USB转IrDA红外或USB转打印口
- 简介:CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者USB转打印口。在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。在红外方式下,CH340外加红外收发器即可构成USB红外线适配器,实现SIR红外线通讯。特点:全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件只需要晶体和电容。仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。支持常用的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: USB 发帖人:动能世纪一赵志洪 发帖时间:2023-01-04 15:09:00
- USB3.0HUB
- 把一个USB3.0拆分成一个USB3.0和一个USB2.0,这样设计可以么?结果识别不到USB3.0,只有USB2.0,这是为什么,那么要怎么拆分才行?
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 发帖人:清风明月 发帖时间:2022-08-17 16:54:00
- 外包一个ch554项目
- 外包一个项目,用ch554同时模拟cdc串口和HID设备,CDC串口和CH554的串口实现透传,HID设备实现将串口上传的数据第一个字节改为06再上传电脑,时间紧,个人项目预算低,请考虑清楚再联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: USB HID CDC 发帖人:川川外包 发帖时间:2019-11-28 14:13:00
- 串口转HID键盘鼠标芯片:CH9329
- 概述CH9329是一款串口转标准USBHID设备(键盘、鼠标、自定义HID)芯片,根据不同的工作模式,在电脑上可被识别为标准的USB键盘设备、USB鼠标设备或自定义HID类设备。该芯片接收客户端发送过来的串口数据,并按照HID类设备规范,将数据先进行打包再通过USB口上传给计算机。通过提供的上位机软件,用户也可自行配置芯片工作模式、串口通信模式、串口通信波特率、多种超时时间、VID、PID,以及各种USB字符串描述符。下图为其一般应用框图。特点支持12Mbps全速USB传输,兼容USBV2.0,内置晶振;默认串口通信波特率为9600bps,支持各种常见波特率;支持5V电源电压和3.3V电源电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: HID 鼠标 键盘 串口 转接 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-04-30 14:21:00
- 找带插板固定脚的microusb座
- 想找一款microusb座子,要有插脚可以焊在1.6mm厚的电路板上。因为之前用的固定脚也是表贴的,稍微用点力就能掰下来。在商城看了一圈,插脚最长的也就1.25mm,我担心焊接在1.6mm厚的电路板上不牢靠,希望有明白人解答下,能不能用,或者也许有更长的插脚的我没看到,给推荐下。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: micro-usb 发帖人:jsux 发帖时间:2018-07-31 22:09:00
- USB转TTL上的一个芯片,不知道啥型号,不常见,求鉴定!
- 就这芯片。
- 所属专栏: 器件替换 标签: USB 发帖人:niba 发帖时间:2017-10-09 09:49:00
- 增加常用的USB座
- 立创,能不能增加常用的USB座啊?这些接插件使用量大,然后又非常难焊接。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: USB 发帖人:冰雪天堂 发帖时间:2017-07-07 10:29:00
返回